This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:器件的 regd IOH 和 IOL 值

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938579/sn65lvds31-regd-ioh-and-iol-value-of-the-device

器件型号:SN65LVDS31

您好!

1) 1)数据表中未提及 IOH 和 IOL 的绝对最大额定值。 它是否与器件的输出短路电流相同?  

2) 2)用于根据上升时间计算最大工作频率的公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    1) 1)这是一个 LVDS 驱动器、因此 IOH/IOL 不是相关规格

    2) 2)我不确定用于该器件的公式是什么、但通常您可以使用:

    带宽[Gbps]= 0.35/上升时间[ns]

    以估算最大频率。

    此致、

    I.K.