This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS31:regd 运行输出电流(IOH 和 IOL)计算

Guru**** 2592470 points
Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938380/sn55lvds31-regd-operating-output-current-ioh-and-iol-calculation

器件型号:SN55LVDS31

 SN55LVDS31的 IOH 和 IOL 是什么?  

如何计算给定负载的 IOH 和 IOL 值?

器件的最大工作频率是多少?如何计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个 LVDS 驱动器、因此它没有 IOH/IOL 规格。 对于100 Ω 负载、标称驱动电流为3.4mA。

    数据表规定的最大工作频率为~400Mbps。  

    此致、

    I.K.