This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:通过 SPI 控制实现省电和断电模式控制

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937746/lmh1228-power-save-and-power-down-mode-control-by-spi-control

器件型号:LMH1228

大家好、

查看数据表第17页、LMH1228会在没有输入信号时进入省电模式。

无论是否具有输入信号、是否有任何方法可通过 SPI 寄存器控制使 LMH1228进入省电模式?

我发现0x60寄存器可以控制正常模式或断电模式。 但是、我无法找到使 LMH1228进入省电模式的方法。 因此、如果您能告诉我解决问题的方法、我将不胜感激。

此致、

Saito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    请注意 LMH1228编程指南第3.3节。  

    请注意以下内容以方便参考(有关详细信息、请参阅编程指南):

    RAW  FF 04 07

    RAW 15 40 40

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    此命令用于通过寄存器控制启用断电模式、 对吧?

    客户需要了解通过 SPI 寄存器控制启用省电模式的方法。

    如果有任何方法可以通过 SPI 寄存器控制启用省电模式、您能否向我展示如何操作?  

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    是此命令用于通过 SPI 寄存器控制启用省电模式。 请让您的客户查看 LMH1228编程指南。

    此致、、、Nasser