This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:电流检测问题

Guru**** 2931230 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI, TUSB321, TUSB211, TPS25910, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937073/tusb321ai-current-detection-issue

器件型号:TUSB321AI
主题中讨论的其他器件: TUSB321TUSB211TPS25910TUSB542

大家好、

我的客户希望在其系统中将 TUSB321AI 用作 UFP 端口。 他在 TUSB524 EVM 上测试了其功能、但结果不符合预期。

EVM 的 Type-C 端口连接到 NB (HP zbook15g3)、而 NB 的 Type-C 端口可支持5V/3A。 据称、CC1和 CC2都应输出低电平、但客户提示 CC1处于高电平、CC2处于低电平。

https://pcase.pl/site_media/uploads/hp/ZBook15G3/HP-ZBook-15-G3.pdf

客户删除了 U5 (TPS25910)、U6 (TUSB211)从 EVM 中拉出、将 TUSB321引脚4拉至接地、作为 UFP 模式。 连接 VBUS_B 和 VBUS_C 然后探测 OUT1/OUT2信号电平。

要求客户按如下方式探测 CC1/CC2/VBUS/OUT1和 CC1/CC2/OUT1/OUT2波形。

团队能否帮助评论结果为何不符合预期? 我们可以在这里做任何实验吗?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 UFP、CC1为高电平意味着 CC1连接 DFP 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    抱歉、我之前的描述中有一些拼写错误。

    由于 TUSB321设置为 UFP 模式、因此在连接5V/3A Type-C DFP 端口(HP NB)时、OUT1和 OUT2都应驱动低电平。 但客户看到的是、OUT2驱动为低电平、而 OUT1保持为高电平、您可以参考上面的波形。 我可以发表评论吗?

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    由于客户的应用类似于电池电量耗尽模式、因此 TUSB321在插入 Type-C 电缆之前未通电。 因此、我建议将 TUSB321替换为 TUSB321AI 并执行相同的测试。 但结果仍然不符合预期。 请查看以下波形。

    TUSB321和 TUSB321AI 的唯一不同之处在于 CC1上升至大约1V。

    VBUS 电源是在电缆插入和 CC1升高时建立的、这是否合理? 据说 DFP 在 CC 通信后提供 VBUS 电源、对吗?  

    客户的应用非常简单、客户的终端设备是 UFP、通过使用 TUSB321AI 获取 DFP 的信息来告知 MCU DFP 的功率能力以及 DFP 的灌电流功率。

    您是否对客户如何验证此功能有任何意见? 是否有任何其他更适合客户进行验证的 EVM?

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OUT1/OUT2似乎 仅显示默认电流模式。

    客户是否可以翻转电缆并查看 CC2是否变为高电平、CC1是否变为低电平?

    从哪里可以获得 TUSB624 EVM、能否发送完整原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    下面的波形显示了连接 TUSB542 EVM 的翻转电缆的状况。 仍然很奇怪。

    我应用了 TUSB542 EVM、它不仅放置了 TUSB542、而且放置了 TUSB321、我们仅测试了 TUSB321部分。

    您能评论一下我们修改此 EVM 的方式是否正确吗?

    非常感谢。

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据波形、 CC1看起来大于1.3V。  应为3A。  但 OUT1/OUT2显示默认电流。 您可以尝试 TUSB321A 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    非常感谢您的支持。 问题得到澄清、客户插入了 NB 的 USB3.0端口、该端口无法支持3A。 他更改为 Thunderbolt 端口、然后 TUSB321AI 做出反应、OUT1/OUT2驱动至低电平。

    非常感谢。

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好