This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有适用于 EClamp10012PQ 的解决方案?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD122, ESDS312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938714/does-ti-have-the-solution-for-eclamp10012pq

主题中讨论的其他器件:ESD122ESDS312

大家好、

我的客户想知道我们的 EClamp10012PQ (30V/3A)解决方案,TI 是否有兼容的一个或类似功能器件?

请参阅附件。 谢谢。

此致、

Alexe2e.ti.com/.../STH_2D00_EClamp10012PQ.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex

    感谢您提出这个问题。 目前,我们没有提供与 EClamp10012PQ 相同功能的器件,该器件看起来像30V 终端和 ESD 保护器件。 如果不需要端接、只需要3.6V 等较低电压的 ESD、ESDS312或 ESD122是一个很好的选择、但与 EClamp10012PQ 的功能不匹配

    谢谢、如果您有任何后续行动、请告诉我

    此致

    OBI Oji