This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:输出信号振荡 DOUT2

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937957/max3232-output-signal-oscillations-dout2

器件型号:MAX3232

您好 TI。

图1显示了 DOUT2引脚上 MAX3232芯片的输出信号。 输出 DOUT1具有清零信号。 DOUT2信号电压的范围为480mV、振幅为5.67V。图2显示了带电容器的 MAX3232芯片的连接图。  是否有解决此问题的方法?

图1.

图2.

此致、Vladimir。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    预期会产生一些纹波。  这是因为连接到芯片的电容器形成一个电荷泵电路、此电路生成更高电压的 V+/V-电源轨、这些电源轨被切换到 DOUT 端口以发送数据。  您可以在此处阅读有关它以及电容值如何影响输出纹波的更多信息:

    e2e.ti.com/.../how-the-rs-232-transceiver-s-regulated-charge-pump-circuitry-works

    不过、DOUT1和 DOUT2看起来会有所不同、这很奇怪、因为它们共享常见的 V+/V-轨。  一个驱动为高电平、一个驱动为低电平吗?  V+和 V-信号是如何变化的?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在启动条件下 DOUT2驱动高电平、DOUT1驱动低电平。  这些信号的形式分别重复图3和4中显示的 V+ V-信号。  此外、来自微控制器的 RTS 信号被拉至接地。 是否可以减少这些信号的振荡?

    图3 - V+

    图4 - V-

    此致、Vladimir。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    是的、电容器值将影响纹波频率和幅度。  上面链接的博客中提供了一些公式和示例波形。  C1与 C3的比率越低、充电周期内 V+电压的增加就越少。  放电率(以及充电周期之间的时间、即纹波频率)取决于 C3值、因此较低的值会产生更高的纹波频率、而较高的值会产生较低的纹波频率)。

    此致、
    最大