您好 TI。
图1显示了 DOUT2引脚上 MAX3232芯片的输出信号。 输出 DOUT1具有清零信号。 DOUT2信号电压的范围为480mV、振幅为5.67V。图2显示了带电容器的 MAX3232芯片的连接图。 是否有解决此问题的方法?
图1.
图2.
此致、Vladimir。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Vladimir、
预期会产生一些纹波。 这是因为连接到芯片的电容器形成一个电荷泵电路、此电路生成更高电压的 V+/V-电源轨、这些电源轨被切换到 DOUT 端口以发送数据。 您可以在此处阅读有关它以及电容值如何影响输出纹波的更多信息:
e2e.ti.com/.../how-the-rs-232-transceiver-s-regulated-charge-pump-circuitry-works
不过、DOUT1和 DOUT2看起来会有所不同、这很奇怪、因为它们共享常见的 V+/V-轨。 一个驱动为高电平、一个驱动为低电平吗? V+和 V-信号是如何变化的?
此致、
最大