This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:仅 USB3.1模式

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, TUSB1042I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938728/tusb1064-usb3-1-only-mode

器件型号:TUSB1064
主题中讨论的其他器件: TUSB1042I

尊敬的 TI 团队:

 有关 USB 3.1模式的快速问题。 如果 TUSB1064被配置为只用于 USB 而不进入交替模式:在没有任何上拉或下拉的情况下、这些引脚中有哪些被允许悬空?

DP1-3p、DP1-3n、SBU1-2、AUXp、AUXn、 HPDIN?

提前感谢、

Daniels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniels、您好!

    如果不使用 DP 交替模式、列出的所有引脚都可以保持悬空。 您还可以参阅 TUSB1042I 以了解 Type-C USB3.1解决方案(无交替模式)。 如果将 SBU 多路复用器用于其他调试接口、则 SBU1-2上应安装2个 Mohm 电阻器。