This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:用于 USB 转 UART 应用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938382/tusb3410-for-usb-to-uart-application

器件型号:TUSB3410

设计

如果客户使用 TUSB 作为 USB 转 UART 适配器、客户是否应开发器件固件? 此外、如果客户需要为此 应用设计 Windows 驱动程序?

谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    我们在 TI.com 上为这些类型的应用提供了按原样提供的 VCP 驱动程序。 该驱动程序通过 USB 将 TUSB3410 FW 加载到器件、以启用 USB 转 UART 功能。 驱动程序的任何更新都需要由客户处理。