This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:有关 TPS65988/7D 的问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938498/tps65988-question-about-tps65988-7d

器件型号:TPS65988

大家好、

客户对 TPS65988/7D 有几个问题。

请支持以下问题。

Q1.PP3和 PP4等于 PP_EXT1和2?

Q1.1 VBUS 映射可以配置什么? 请举几个例子。

问题2.以下配置的区别是什么? 请举几个例子。

表3-12. 0x28端口配置寄存器字节1-2:位5:3  

000b 标准 USB2专用 USB-C 插座。

001B 标准全功能 USB-C 插座。

010b 具有 USB-C 插头的仅连接 USB2的电缆。

011b 系链式全功能电缆 USB-C 插头。

 

问题3. TPS65988/7D 出厂时是否安装了任何类型的固件?

如果是、是否可以在发货时对其进行自定义?

问题4. 了解以下电路板。

a) TIDA_50012                                     

b) TIDA_50014

c) TPS65988DH_Standard_v6_1_1

 只有 TIDA-50012具有 PWM 配置寄存器

(表3-93.) 0x6B HW 控制寄存器

其他 b)、c)板能否配置硬件控制寄存器? 如何实现?

 此致、

Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请在下面找到我的答案。

    问题1. 是的。

    Q1.1这意味着与哪个电源路径 VBUS1/2引脚相关联。 将 VBUS1连接到 P1/PP3、将 VBUS2连接到 PP2/PP4 (TPS65988)

    问题2.  仅 USB2端口不支持 USB3信号。 全功能端口可支持所有 Type C 信号。  

    连接到设备的"抖动全功能电缆 USB-C 插头"电缆。 Type C 加密狗示例。  

    插座通常是软件狗的下游 C 型端口或笔记本电脑上的端口。

    问题3.  TPS65988/7D 是 ROM 器件。 因此、在发货时、ROM 代码将包含在其中、ROM 代码无法自定义。 需要使用外部 SPI 闪存应用固件补丁。  

     问题4. 寄存器不是特定于电路板的。 您可以查看《主机接口技术参考手册》以了解寄存器详细信息。  

    谢谢
    普拉吉斯