This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:MDC/MDIO 可以交换吗?

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938434/dp83869hm-mdc-mdio-can-be-swap

器件型号:DP83869HM

大家好、

客户问、 是否可以通过更改寄存器来交换 MDC/MDIO?

我找不到,谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    否、无法交换 MDC 和 MDIO。

    --

    此致、

    Vikram