This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:IEC/EN 61000-4-4 2kV 测试失败

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938285/tps25810-iec-en-61000-4-4-2kv-test-is-fail

器件型号:TPS25810

各位专家、您好!

我的客户正在其工业 PC 应用中使用我们的 TPS25810。 它们在用于 IEC/EN 61000-4-4 2kV 测试的 TPS25810上面临 ESD 故障问题。 我是否可以知道是否有任何方法可以提高 ESD 性能、或者我们只能在这种情况下放置 ESD? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家、您好!

    很抱歉按下。 他们现在在 DVT 中,有机会在9月底进行修订。 他们需要在本周之前解决此问题。 请帮助您检查此案例。  

    测试条件:连接2kV 后通信正常且异常。 端口将在不重新连接 USB 端口的情况下再次被识别、但通信将中断。

    此致、

    Ann Lien  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    已分配给相关专家。

    很快就会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ziv! 如果有任何缺失、请告诉我、非常感谢!!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我已就此向您发送了一封电子邮件。

    将首先关闭线程。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。