This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:TUSB8020B 的上行端口连接

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938200/tusb8020b-upstream-port-connection-of-tusb8020b

器件型号:TUSB8020B

您好,  

我将连接到 TUSB8020B。 如果我们使用它来连接英特尔 MCU、 USB_SSTXP_UP/USB_SSTXM_UP 应连接到英特尔处理器 TX 对?  

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    路由应该是

    USB-DM 至 USB-DM

    USB-DP 转 USB-DP

    SSTX+至 SSRX+

    从 SSTX 到 SSRX-

    SSRX+至 SSTX+

    SSRX 到 SSRX

    两组 SS 线路上都应有交流电容。

    此致、

    JMMN