This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:THVD1500

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500, SN74LVC1G34, THVD1450, THVD1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938069/thvd1500-thvd1500

器件型号:THVD1500
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G34THVD1450THVD1410

大家好、

我使用 THVD1500 RS485收发器(5V)并将其连接到3.3V 电平处理器。

我要连接 VOH、VOL、VIH、VIL 电平比较。 我发现 VIH 电平中存在一些不匹配。

我可以将此5V 电平 IC 与3.3V 处理器配合使用吗?

我还随附了原理图的 pdf、供您参考。  

此致、

Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未附带原理图。

    µA、VOL/VOH 的额定负载电流较高、但 CMOS 输入(与 THVD 和您的微控制器配合使用)具有非常高的阻抗、输入电流最多为几 μ A。 因此实际输出电压将位于电源轨上。 (请参阅 [常见问题解答]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在上面、我附加了原理图作为屏幕截图。 在此、我将附上文档中原理图的快照。

    请仔细阅读并告诉我您的输入。

    此致、

    Jayashree.e2e.ti.com/.../THVD1500-RS485-sch.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果处理器没有可过压输入、则无法将5V 输出直接连接到处理器。

    要将信号从5V 转换到3.3V、您可以使用任何 具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74LVC1G34。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemes、您好!

    感谢您的回复。

    我可以使用 THVD1450代替 THVD1500来解决此问题吗?

    因为 THVD1450可同时为3.3V 和5V 电源轨供电。

    此致、

    Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、以3.3V 电压运行收发器是解决此问题的最简单方法。

    请注意、快速信号边沿不会引入 EMI 问题;您应该使用类似慢的器件、即 THVD1410来替代 THVD1500。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    THVD1410的数据表中提到 VCC 电源可以在3.3V 至5V 之间、总线电压(A、B)为-18V 至18V。

    取决于总线电压或与 VCC 电源无关。

    例如、如果我为 VCC 提供3.3V 或5V 电压、总线电压电平将保持不变。 如果我错了、请纠正我的问题。

    此致、

    Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总线电压与电源电压无关。 (驱动器必须能够生成±1.5V 的差分电压。)