This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:差分线路的噪声抑制组件

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937774/sn65hvd75-noise-suppression-component-for-differential-lines

器件型号:SN65HVD75

尊敬的专家:

关于 SN65HVD75、我的客户遇到了噪声问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

存在一种现象、即 RS485通信在传导抗扰度(IEC64000-4-6)特定频率下变得异常。

(某些点介于10MHz 和30MHz 之间)

我放置了铁氧体磁珠(100MHz 时为120Ω μ m。) 与 RS485的差分线路(A、B)串联、但其有效性不是很高。

当我在100MHz 时将其作为试验更改为1.8kΩ μ A 时、它得到了显著改善。

最初、  应  在这些 A 和 B 线中放置多大的铁氧体磁珠值?

此外、除了插入铁氧体磁珠之外、还有其他改进方法吗?

如果您有应用手册、请提供。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铁氧体磁珠应在信号频率下具有低阻抗(对于方波、这最高为位速率的10倍)、并且噪声频率应具有高阻抗。 (磁珠的数据表中应包含阻抗与频率特性图。)

    高阻抗应远大于终端电阻器、因为这两者形成一个分压器。 如果将120 Ω 磁珠与120 Ω 端接电阻器相结合、则100MHz 噪声脉冲仍会在接收器引脚上降低一半电压。

    如果在相同频率下存在信号和噪声、则必须使用共模扼流圈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inoue-San、您好!

    为了补充 Clemens 的上述注释、总线端接方式也会影响共模噪声抗扰度。  一般而言、与未端接总线相比、在总线上使用差分端接往往会提高抗噪性能、因为低差分模式阻抗有助于保持差分对的反相和同相半之间的噪声耦合相等。  (这可确保噪声在本质上主要是"共模"、从而更容易被差分接收器抑制。)  对于端接总线、可通过使用"分离"端接来实现进一步改进、在该端接中放置两个相等的电阻器、以便通过接地电容对其中心节点进行滤波。  您可以在此处阅读有关此技术的更多信息:

    除此之外、如果噪声频率与数据在相同的范围内、则可以使用共模扼流圈(如上所述)。  这些是经过特殊绕组的耦合电感器、可确保它们对"共模"噪声具有高阻抗、而对"差模"信令具有低阻抗。  如果信号频率和噪声频率之间存在良好的分离度、则可以采用更简单的滤波技术。  在噪声频率下具有高阻抗的串联铁氧体磁珠是一种常见的技术、您还可以考虑将每条线路上的并联电容器用作高频噪声的滤波器。  (请注意、电容不应太大、从而显著影响 RS-485数据的时序。)

    我希望这一点很清楚、如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢你的答复。

    铁氧体 besd 在信号频率下具有低阻抗、在噪声频率下具有高阻抗

    我将与客户分享您的意见。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢你的答复。

    我将向客户发送您的有用信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一