This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:TUSB8042

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8042, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/936646/tusb8042a-tusb8042

器件型号:TUSB8042A
主题中讨论的其他器件:TUSB8041TUSB8042

大家好、整个团队

目前、我的客户正在使用 TUSB8041、并将其更改为 TUSB8042。

我在下面有一些请求。

您能否回顾一下、让我从客户那里获得您对这些问题的建议?

IC:TUSB8042A

应用程序:Windows Tablet

1.建议进行生产测试以检查所有功能、内部默认寄存器和 EEPROM 是否可以投入市场

  -->当前 I2C 连接到客户的应用处理器。

2.访问 EEPROM 和内部寄存器的参考源代码、以读回默认设置、并将其写回值、以便在 R&D 阶段出现任何问题时进行调试。

   --> I2C 已连接。

请查看、让我就这些客户的问题获得您的建议和指导。

谢谢、致以诚挚的问候

Yun 比利