This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:不同电路板之间的干扰

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/936526/lmh0397-interference-between-different-boards

器件型号:LMH0397

尊敬的同事:

我们的客户具有以下设计:

有一些奇怪 的现象。

电路板1、2、3、4为独立电源。  

例如、电路板2正在工作、此时电路板1启动加电。

然后电路板2丢失4或5个数据包、每个数据包都有1536位数据。

请为我们提供一些调试此问题的建议吗?

非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    我想我昨天回答了这个问题。 这就是我所指出的。

    请查看电源以确保为电路板1供电时电路板2的电源上没有干扰。

    此外、您还可以查看电路板1和电路板2之间的电路板高速布线之间是否存在交叉耦合。

    这两个电路板是否共享控制信号? 确保这些也是隔离的。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的回复!

    客户说:

    电源上没有干扰。

    2.这些电路板彼此独立。 实际上、这些板将插入主平台、客户的需求是插入某人板时、其他板数据不应受到影响。

    那么、我们下一步应该做什么呢?

    此致、  

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    在该设计中、当他们插入一个电路板时、似乎会影响已插入的其他电路板。  我们最初的猜测是电源可能会中断。 或者可能存在一些信号交叉耦合。 或者、其中一个控制信号可能会受到影响、从而导致器件产生位错误。 但是、我不能想到可能导致这种突然的错误突发的另一个原因。 当然、通过插入另一个电路板、受测器件似乎获得了 Affetec。 现在、我们需要找出导致这种情况的原因。

    此致、Nasser