This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:关于 OVERCURxz 端子和 BATENxz 端子

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937355/tusb4020bi-about-overcurxz-terminal-and-batenxz-terminal

器件型号:TUSB4020BI

您好!  

我们不使用电源开关 IC、因为我们将嵌入式器件连接到下游端口。 因此、我们也不需要过流检测处理。
在本例中、我们是否应该将外部上拉电阻器连接到每个 OVERCURRxz 引脚?
此外、是否应将下拉电阻器从外部连接到每个 BATENxz 引脚?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 OVERCURz 输入上连接上拉电阻器、在未连接的情况下连接 BATENxz 引脚。  确保将集线器配置设置为 FULLPWRMGMTz = 1、以指示下行端口上没有电源开关控制。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    要设置 FULLPWRMGMTz = 1、我们将使 FULLPWRMGMTz 终端保持未连接状态。
    我们是否应该将一个上拉电阻器连接到此终端?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    要设置 FULLPWRMGMTz = 1、我们将使 FULLPWRMGMTz 终端保持未连接状态。
    我们是否应该将一个上拉电阻器连接到此终端?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 USB 2.0集线器、FULLPWRMGMT 引脚只影响集线器报告的描述符、而不影响功能。  如果应用程序不需要 USB-IF 合规性标识、则可以将其保持悬空。   

    此致、

    JMMN