This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:关于最大输入电源电流

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937788/tusb4020bi-about-maximum-input-supply-current

器件型号:TUSB4020BI

您好!

对于数据表的第7.6章(集线器输入电源电流)、该表是否显示了典型电流值?
如果是、请告诉我们最大电流规格。

这个问题是因为我们想知道我们应该具有多少电源电流。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的功率值是在室温下标称电压条件下测得的最高功耗值。  我建议使用20%的保护频带来实现最大电流、以解决电压/温度差异。

    此致、

    JMMN