This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:I2C 从模式

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/936950/tusb8041-i2c-slave-mode

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件:AM5728TMDSEVM572X

您好!

在我们的设计中、TUSB8041连接到 AM5728的 I2C 接口(类似于 TMDSEVM572x)。

-集线器是否可以配置为 I2C 从设备? 数据表仅提到具有 EEPROM 和 SMBus 从器件操作的 I2C 主器件。

-如果是,I2C 从设备地址是什么? SMBA1和 SMBA2被下拉。

-是否必须将 SMBus_n 引脚拉低?

此致、

Thariq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thariq、

    TUSB8041只有数据表中提到的 I2C 主模式。 没有 I2C salve 模式、只有 SMBus 从模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB8041的数据表在特性部分(第1页)中提到了 SMBus/I2C 从器件接口。

    我还可以在 E2E 上的以下帖子中找到相同的内容:

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/826286?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tusb8041%25252525252520i2c%25252525252520slave

    请澄清。

    此致、

    Thariq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thariq、

    的确、在大多数情况下、当 TUSB8041处于 SMBus 从模式时、I2C 主机是如此、但是这两个接口之间有一些差异、这会影响操作、应该将这些因素考虑在内。

    有关  器件在不同模式下如何工作的更详细说明、请参阅数据表中的8.4.1外部配置接口、8.4.2 I2C EEPROM 操作、8.4.3 SMBus 从机操作部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当配置为 SMBus 模式并连接到 I2C 主机时、I2C 从器件地址是什么? SMBA1和 SMBA2被拉低。

    此致、

    Thariq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thariq、

    请尝试使用 SMBus 地址0x44 (根据您的引脚搭接设置)。 这应该与您的 I2C 主机兼容。