This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP7002:TVP7002发展蓝图?

Guru**** 2930710 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/936865/tvp7002-tvp7002-roadmap

器件型号:TVP7002

我的客户一直在查看 TVP7002视频 ADC。 他们需要它来进行 VGA 到 DisplayPort 适配器项目。 它们最初使用的是 Analog Devices AD9984A,但遗憾的是,它不能提供我们的 DisplayPort 发送器所需的数据使能信号以及像素数据。

他们想知道该部件是否有更新版本,或者是否有类似功能的部件。 更低的功耗、更小的尺寸等

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    TVP 系列没有路线图。  

    请在此处查看类似的帖子

    此致

    Mukul