This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:高速中继器产品

Guru**** 2627155 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810, DS125BR820, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937077/ds280mb810-high-speed-repeater-product

器件型号:DS280MB810
主题中讨论的其他器件: DS125BR820DS160PR410

BU 专家、您好!

客户正在寻找 DS280MB810等高速信号(差分)中继器产品  

要求:  

数据速率:6Gbps

输入/输出共模电平:200mV

差分信号幅值:200mV (摆幅为100mV 至300mV)  

是否可以使用 DS280MV810来满足其要求?  

如果不可能,是否有任何产品能够满足此要求?  

谢谢、

JH。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您需要 DS280MB810的交叉点功能、则 DS280MB810器件可满足您的要求。

    此外、DS125BR820八通道线性驱动器可满足您的应用需求。 鉴于您的6Gbps 数据速率、这可能是更好的选择。

    另一个选项是 DS160PR410。

    建议使用这些器件的 IBIS-AMI 模型和系统 PCB 的参数来进行信号完整性分析。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔:

    感谢您的回答。

    客户无法在其应用程序(显示面板)的输出端使用交流电容。 DS280MB810的输出共模电压电平在数据表中的典型值为0.96V。 因此、他们无法使用该器件。   

    由于数据表中没有共模直流规格、我不确定 DS125BR820是否可以接收200mVpp (VCM:200mV 直流)输入并生成200mVpp (VCM:200mV 直流)输出。 您会确认吗?   

    谢谢、

    JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔:

    此外、他们还提出了另外一个问题。  

    在可支持6Gbps 的所有中继器中,哪种产品具有最低的直流公共输出电平 ?  

    谢谢、

    JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    我们没有支持0.2V 直流共模电压的器件。 请注意、当进行直流耦合时、我们需要担心电源定序和共模电压差异、这可能会导致回波损耗降低、从而影响信号完整性。

    此致、Nasser

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的回答、

    我会询问您是否需要更多帮助。

    谢谢、

    JH。