This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046B:无法从 USB 摄像头获取图像

Guru**** 2932930 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937667/tusb2046b-tusb2046b-cannot-get-image-from-usb-camera

器件型号:TUSB2046B

你(们)好

我的 USB 集线器 TUSB2046B 有问题。 我需要通过 USB 集线器 IC (TUSB2046B 正在使用)连接现成的 USB 摄像头、但无法从中获取图像。 Windows 检测到 USB 摄像头、但我看到的是黑屏、而不是屏幕上的图像。 鼠标、存储设备等任何其他设备都能正常工作。 当直接连接到笔记本电脑(不带集线器)时、摄像头本身也能正常工作。  

我在论坛上发现了类似的问题(似乎我不是唯一遇到此问题的人)、很遗憾、我看不到答案、因为它是通过邮件发送的。

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/618594?TUSB2046B-Cant-get-image-from-a-usb-camera-only-get-black-image-and-120x160-resolution

您是否有任何解决方案可以让摄像头与集线器配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    您能否确认摄像机是否支持 USB FS (12 Mbps) 操作?  许多摄像头或其软件无法在吞吐量较低的情况下工作、只显示黑屏。

    此致、

    JMMN