This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:具有 USB-2MDIO GUI 工具的 MSP430 LaunchPad

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937383/dp83867ir-msp430-launchpad-with-usb-2mdio-gui-tool

器件型号:DP83867IR

DP83867IRRGT PHY 收发器与 Xilinx FPGA 连接。 当使用 MSP430 LaunchPad 和 USB-2MDIO GUI 工具访问 PHY 收发器寄存器以通过 MDIO 和 MDC 信号( LaunchPad MDC (P1.4)和 MDIO (P1.5)进行调试时、 是否 需要断开 PCB 板上的 MDIO/MDC 布线? 或者、只需将 MSP430 LaunchPad P1.4连接到 MDC 信号、将 P1.5连接到 MDIO 信号就行了?

请提供建议

谢谢、

Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我建议在使用外部 Launchpad 连接到 PHY 的 MDIO/MDC 引脚时、断开您未使用的任何其他 MDIO 和 MDC 布线。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    一旦 PCBA 板上的 MDIO 和 MDC 迹线被切断、与其链路伙伴 PC 的以太网通信将不再起作用。

    我们认为 Xilinx FPGA 在上电时通过 MDIO/MDC 信号进行了一些设置。

    谢谢、

    Jimmy