请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IR DP83867IRRGT PHY 收发器与 Xilinx FPGA 连接。 当使用 MSP430 LaunchPad 和 USB-2MDIO GUI 工具访问 PHY 收发器寄存器以通过 MDIO 和 MDC 信号( LaunchPad MDC (P1.4)和 MDIO (P1.5)进行调试时、 是否 需要断开 PCB 板上的 MDIO/MDC 布线? 或者、只需将 MSP430 LaunchPad P1.4连接到 MDC 信号、将 P1.5连接到 MDIO 信号就行了?
请提供建议
谢谢、
Jimmy