This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD351:BQ25886 - USB 电源 ESD 保护

Guru**** 2895630 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886, TPD4E001, TPD4E6B06, TPD4E1U06, PMP40496, TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/936643/esd351-bq25886---usb-power-supply-esd-protection

器件型号:ESD351
主题中讨论的其他器件:BQ25886TPD4E001TPD4E6B06TPD4E1U06PMP40496TVS0500

早上好、

我在器件型号 BQ25886上遇到问题[ https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/935777/3458986#3458986 - BQ25886:当电池连接且 VBUS 未连接电源时,VBUS 引脚上的电压(OTG 充电已禁用)]

您的一位同事解决了我的问题。 这是由器件型号 W我们 824015 (参考 D3)引起的:很明显、即使未插入 USB 电缆、VCC 的保护二极管也会保持偏置、并在 OTG_VBUS 上出现不需要的电压。 我移除了 D3、这样的不必要电压消失了。  

但是、我需要 USB 线路(D+、D-、ID、VCC/GND)上的 ESD 保护。 您能否建议一个或多个适用于 USB ESD 保护且与器件型号 BQ25886兼容的器件型号、从而不会导致相同的问题? (可能是您在其中一个设计中已经使用过的、您确信能够正常工作的设计)  

非常感谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allessandro、

    我认为问题可能是由于以下原因造成的。 当 OTG_VBUS 上没有电压时、在内部短接到 VCC 的二极管不再具有反向偏置、而是正向偏置、这会使 OTG_VBUS 有可能通过二极管阵列的正向传导充电。

    我理解您的担忧。 通常情况下、我们可能会建议 TPD4E001与 WE824015引脚相同、但仍然存在相同问题的可能性。
    要解决此问题、您还可以尝试简单地断开引脚5与 OTG_VBUS 的连接、并在需要时在 OTG_VBUS 上使用单独的 ESD 解决方案。 请注意、如果 VCC 断开、这将使数据线路上的信号正信号摆幅略高。

    此外、您能否了解一下 四通道 ESD 保护 IC TPD4E6B06或 TPD4E1U06是否可以满足您对信号线路的要求。 如果您需要保护 OTG_VBUS、我们也可以提供帮助。 由于这不是信号线、因此您可以选择使用不同的解决方案。

    请告诉我这是否能解答您的问题。 如果您对此主题还有其他问题、请告诉我。


    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Dimitri、

    非常感谢您的解释。

    我知道这个问题。 原因是 OTG_ID 线路上有一个上拉电阻器、通过二极管阵列的正向传导为 OTG_VBUS 充电、正如您清楚地解释的那样。

    为了避免此类问题、我希望为 VBUS 和 I/O 线路使用单独的 ESD 解决方案。

    我看到了您建议的器件型号 TPD4E1U06 、它似乎是 I/O 线路保护的理想选择。 关于 VBUS、我看到了电池供电系统参考设计的 PMP40496原理图、您使用了 NXP TVS PTVS13VS1UR 进行 VBUS 保护。 我想选择钳位电压更低的 TVS 二极管、以便在 VBUS 引脚上获得更高的安全裕度、从而获得 BQ25886最大绝对额定值。 如果您想建议使用 TI TVS 二极管等效器件型号、我们将不胜感激。

    再次感谢您的参与。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Dimitri、

    非常感谢您的解释!

    我现在了解这个问题。 这是由 OTG_ID 线路上的3.3V 上拉电阻引起的、该上拉电阻通过二极管阵列上的正向传导为 OTG_VBUS 充电、如您明确解释的那样。

    为了避免此类问题、我希望为 OTG_VBUS 和 I/O 线路使用单独的 ESD 解决方案。

    我看到了您建议的器件型号 TPD4E1U06、它似乎是 I/O 线路保护的理想选择。

    关于 OTG_VBUS、我看到 了电池供电系统参考设计的 PMP40496原理图、您使用了 NXP TVS PTVS13VS1UR 进行 VBUS 保护。 我想使用具有较低钳位电压的 TVS 二极管、以便在 VBUS 引脚上获得更大的安全裕度 BQ25886绝对最大额定值。 如果您想建议使用 TI TVS 二极管等效器件型号、我们将不胜感激。

    再次感谢您。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山德罗

    我建议查看用于 VBUS 保护的 TVS0500。 该器件具有更强的浪涌保护规格、适用于电源轨、并可根据需要降低钳位电压。

    如有任何问题、请告知我!


    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TVS0500应该可以正常工作。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山德罗

    非常好。 如果您有任何疑问、请联系我们。

    最好

    Dimitri