This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:DS125DF1610:编程指南

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610, DS125BR820, DS100KR800, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937118/ds125df1610-ds125df1610-programming-guide

器件型号:DS125DF1610
主题中讨论的其他器件: DS125BR820DS100KR800DS160PR410

我使用 DS125DF1610对10GBASE-KR 信号进行重定时器。 TI 是否有 DS125DF1610 编程指南供我们参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我了解、对于10GBASE-KR、链路的两侧都使用链路训练、因此我们需要一个线性器件来实现这一目的。 DS125DF1610是一款限幅器件、未针对此应用进行优化。 还有几个其他选项可用于 KR 应用、例如 DS100KR800、DS125BR820和 DS160PR410。 请使用您的媒体参数模型进行 IBIS-AMI 建模、以进行系统仿真。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 很抱歉,我犯了个错误。 我使用 DS125DF1610对 SFI 信号进行重定时、是否有编程指南?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用您公司的电子邮件地址向我发送电子邮件至 nasser.mohammadi@ti.com。 我们可以发送 DS125DF1610编程指南。 此外、请向我们发送有关您的应用的更多详细信息。

    此致、Nasser