This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:支持 USB3.1/DP 信号翻转

Guru**** 2932930 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937072/tusb1044-does-support-flipping-of-usb3-1-dp-signals

器件型号:TUSB1044

您好!

我们正在为客户设计测试功能、他们需要在不从产品中移除电缆的情况下测试 USB Type-C 电缆翻转。 TUSB1044是否支持该功能?

谢谢、

-Risto Toljamo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Risto、

    如果我正确理解该要求、您可以在连接电缆时(在上电复位后)通过 I2C 更改内部多路复用器配置。 为此、客户需要更改翻转位。 在这种情况下测试的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的快速回复。

    我们的客户希望在不拔下电缆的情况下测试 USB Type-C 电缆翻转。 这将用于多种产品的全自动最终测试仪。 使用该 IC、我们可以切换 TX1至 TX2并进行切换?

    谢谢、

    Risto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Risto、

    是的、没错。