This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:关于绝对最大额定值

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937536/tusb4020bi-about-absolute-maximum-ratings

器件型号:TUSB4020BI

您好!

我从 TUSB4020BI 数据表中了解到、上游 D+和 D-端子的绝对最大额定值高达3.8V。

即使未提供 VDD 和 VDD33 (IC 的电源)、此绝对最大额定值是否相同?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当器件断电时、绝对最大额定值是相同的。  USB DP/DM 引脚可实现失效防护。

    此致、

    JMMN