This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:同一 RS422总线上的两个驱动器、如果其中一个驱动器始终断电

Guru**** 2750105 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, THVD1410, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937513/am26c31-two-drivers-on-the-same-rs422-bus-if-one-will-always-be-powered-down

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: THVD1410THVD1450

我正在研究一个应用、我们需要两个控制器来控制单个 RS422器件、目前我们正在考虑使用 AM26C31来驱动 RS422线路。  一个控制器用于冗余、当另一个控制器打开时、不会打开。  如果一个控制器出现故障、它将断电、然后第二个控制器将通电。

我已经阅读了 SLLA070D、但仍然不清楚如果只有一个主器件处于活动状态、是否可以在总线上以电气方式连接两个主器件、如果可能、终端电阻器应该位于何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我想不出这方面的问题。  要参考的相关规格包括未上电时的驱动器输出电流、IO (OFF)和禁用时的驱动器输出电流 IOZ。  它们都足够低、不应显著加载有源驱动器或降低总线上的差分信号。

    关于端接-理想情况下、这将位于与发送器相对的电缆最远端。  如果大多数主设备放置在网络上的类似位置、则终端放置应简单明了(相当于单个主设备情况)、但如果它们位于相反的端、则会变得更加困难。  您可能需要评估不同的放置方式、以确定哪种放置方式能够提供最佳的信号完整性。  如果主节点未放置在网络端点、则可以考虑在两端端端端端端端端端端端接、但电阻值加倍。  这为驱动器提供了等效的电阻负载(以便差分电压振幅保持在规格范围内)、并对一端阻抗匹配的轻微下降进行了折衷、以便在另一端进行重大改进  您还可以考虑保持电阻值不变、但通过使用更强的驱动器来支持双端接。  例如、RS-485驱动器旨在支持双端接(由于该标准的多点性质)、而 THVD1450/THVD1410在 VCC= 5V 时应特别满足 RS-422幅值要求和双端接

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大