This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV031A:DS90LV031A 的输入电容值

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV031A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/936888/ds90lv031a-input-capacitance-value-of-ds90lv031a

器件型号:DS90LV031A

您好!

我正在设计使用 DS90LV031A 的电路。

DS90LV031A 的功耗现已计算出。

我想确认 DS90LV031A 的输入电容值以计算功耗。

此致、

网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mesh-San、

    DIN 引脚的输入电容约为2.757pF。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我还会来的

    感谢你的答复。

    您的回复对我很有帮助。

    此致、

    网状网络