This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334:RL 在显性模式下打开

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/936657/tcan334-rl-open-in-dominant-mode

器件型号:TCAN334

大家好、

  我的客户想知道、如果 RL =开路且处于显性模式条件下、CANH&CANL 上的电压电平是多少?  

此致、

艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    当没有电阻负载时、您可以将 VCC 视为稳态显性差分输出电压的保守上限。  为了更好地了解典型行为、您可以参考数据表中的图4和5。  这些显示、对于0mA 负载电流、CANH 高电平通常约为3.25V、CANL 低电平通常约为0.5V、差分幅度为2.75V

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    那么、对于 CANL 的低电平、我认为针对条件 RL=0的低于0.5V (0 ~ 0.5V)的电压是合理的、对吗?

    温斯顿

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winston、

    是的、由于低侧驱动器中的电路旨在阻止反向电流、因此硅工艺和温度的变化可能会导致 CANL 电压低于0.5V、但不太可能低至0V。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    得到了、感谢您的确认。

    温斯顿