This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:VCCA >VCCB 正常?

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937314/tca9517-vcca-vccb-ok

器件型号:TCA9517

对于 TCA9517、VCCA 是否可以大于 VCCB?  例如、VCCA=5.0V、VCCB =3.3V?  我只想特别确定、因为我知道还有其他类似的 TI 组件需要 VCCB >VCCA、反之亦然。

谢谢、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您仔细检查此问题。

    "例如、VCCA=5.0V、VCCC=3.3V?"

    这对于该器件是可以实现的。 器件本身仍可正常工作、但由于器件的 B 侧大于 A 侧、因此电气特性可能会发生一些变化。 您可能会看到传播延迟时间稍慢。

    谢谢、

    -Bobby