This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:节点数如何影响通信距离?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/936767/thvd8000-how-the-number-of-nodes-affect-the-communication-distance

器件型号:THVD8000

大家好、团队成员

您能否就节点数量的增加对通信的影响发表一些意见? 然后、我们可以根据节点数估算近似的通信距离。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAC、

    这是一个好问题。 应用中的潜在数据速率、距离和节点编号是多少? 一般来说、增加节点数会增加总线负载、而增加电缆距离也会产生相同的效果。 然而、在 THVD8000的工作范围内、负载可被视为主要是电阻性负载。 只有当电缆损耗 处于 总节点负载的焊球静态时、折衷才有意义。 例如、每个 THVD8000的输入电阻约为96kOhm、而电缆电阻约为20Ohm / 100米。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao

    感谢您的宝贵意见。 我已经阅读了 THVD8000的数据表和设计指南、我们知道、额外的存根可能会导致信号丢失问题、它是否也会影响通信距离? 如果是、它如何影响通信距离? 设计注意事项是什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与 RS485应用一样,经验法则是 存根长度不应 超过 驱动器输出上升时间的1/10。 您可以在本应用手册(第6节、第3页)中找到详细讨论。

    www.ti.com/.../slla272c.pdf

    此致、

    Hao