This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3237E:引脚上的电压

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/936911/trs3237e-voltage-on-pins

器件型号:TRS3237E

大家好、

您能否告诉我 C1+、C1-、C2+、C2-、V+上将存在多少电压、 V-当 VCC=3.3V 时?

我无法从 D/S 中找到它

此致、

Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    您可以在此 博客中找到更多详细的讨论。 通常 、C1+、C1-、C2+、V+引脚上的最大电压为2 Vcc、而 C2-和 V-引脚上的最大电压为负2 Vcc。

     如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Hao