This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1410:RS485板载接口和终端要求?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937262/thvd1410-rs485-board-board-interface-and-termination-requirements

器件型号:THVD1410

我们使用 TI RS485驱动器在相邻板之间实现本地半双工 RS485通信总线。  遗憾的是、在~50C 时、RS485接口停止通信。  首先、我们认为没有端接可能会驱动它、因此我们添加了一个60欧姆电阻器(它是一个没有独特端点距离的本地总线、因此这取代了两个120欧姆端接电阻器)。  这没有什么不同。  我们还移除了所示的 TVS 二极管、并将串联端接电阻替换为短路、它仍然在大约50C 时关断。  有什么想法 RS485接口会发生什么情况?  您是否同意对于长度仅为几英寸的本地总线、则不需要终端?  我是否还需要在端接时为电源和接地添加偏置电阻器?  请帮助?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    您可以再次尝试发布您的图片吗?  有时、在我们的论坛上、似乎需要几次尝试。

    为了更好地进行调试、最好查看 RS-485接口的原理图以及 A/B/D/R/DE/RE 引脚上观察到的波形。  链路应在没有端接的情况下工作-正确的是、功能性不需要这种连接、但建议在传输线相对于信号时序较长的应用中优化信号完整性。

    由于该器件应在相对较高的温度下运行、并且在正常使用情况下不会产生很高的功率耗散、因此我认为50 C 时的问题不像热关断。  考虑到距离有多短、我怀疑这是一个总线信号完整性问题、尽管我提到的波形捕获应该有所帮助。  

    我要检查的是如何处理不同的高阻态。  例如、如果接收器被禁用、"R"引脚上是否有一个上拉电阻器来设置一个有效的逻辑电压?  否则、电压可能取决于 PCB 泄漏特性(这可能取决于温度)。  同样、如果驱动器被禁用且应用程序预计会报告"高"逻辑状态、则所有接收器的差分电压是否都保持在"VIT+"阈值以上?  (为了简化此类问题、THVD1410中的这个阈值稍微为负、但是如果线路上有噪声或者如果其它接收器没有一个偏移阈值、那么通过上拉/下拉电阻的一些额外偏置可能会很有用。)

    此致、
    最大