This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:连接两个 DS80PCI102

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937204/ds80pci102-connecting-two-ds80pci102

器件型号:DS80PCI102

大家好、

我的客户对 DS80PCI102SQE 感兴趣。 您能回答客户的以下问题吗?

是否可以按如下方式连接两个 DS80PCI102?

主机-->  DS80PCI102SQE -->  DS80PCI102SQE -->从机

如果可以、您能告诉我波形的问题(例如偏斜)吗?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口语问候语

    我们建议在信号路径中使用单个转接驱动器。 使用两个转接驱动器会使在多个器件之间对这两个器件的设置进行微调变得更加困难。 建议使用一个在其输入端具有最高插入损耗的单个转接驱动器。  

    此外、请建议使用器件的 IBIS-AMI 模型进行一些初始仿真、以确保它符合客户损失预算环境。

    此致、Nasser