This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV:TCAN1042HGV:上电行为不清

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937205/tcan1042hgv-tcan1042hgv-power-up-behaviour-not-clear

器件型号:TCAN1042HGV

大家好、

在我们的应用中、开箱必须在加电期间保持静音、在加电阶段、现有通信不应受到干扰或破坏。

在这种情况下、数据表未明确描述该 CAN 收发器的加电行为(或者我没有找到该章)。

问题是:

a)在5V 电源上电期间,外部收发器 I/O 的 CANH 和 CANL 在 0V 至 < Vcc_min 的电源电压范围内的反应如何?
    我们是否可以预计这些 IO 不会影响 CAN 总线?

b)在 VIO 电源上电期间、收发器 IO 的 CANH 和 CANL 在0V 至<VIO_min ? 的电源电压范围内的行为如何

    我们是否可以预计这些 IO 不会影响 CAN 总线?

我的问题是、数据表仅在 Vcc = VIO = 0V 时定义最大值 泄漏电流正在流动。 但对于0V 和最小电源电压之间的范围、没有说明。

很高兴很快得到有关我的问题的可靠答案。

提前感谢您

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、

    当 VCC 加电时、对于0V 至大约0.6V 的 VCC 电压 、CANH/CANL 泄漏电流将非常低、<4.8uA。在这种情况下、随着 VCC 斜升至其最小值(UVVCC)、泄漏电流将增加(通常在5~20 uA 以内)。  这是由于接收器电路变为有效、并通过偏置到接地的输入电阻为总线加载(请参阅数据表中的图14以了解参考)。  高于 UVVCC 时、输入电阻会偏置到 GND (即、如果 VIO 不存在或 VIO 处于活动状态但 STB 处于高电平)或 VCC/2 (即、VIO 处于活动状态且 STB 处于低电平)。

    最大