This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:有关终止的问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/936908/sn65hvd3088e-questions-about-termination

器件型号:SN65HVD3088E

您好!
我的客户有以下问题。 请回答。

决定差分输出电压的端接电阻 RL

(1)在数据表图8中所示的电路中、端接电阻为 RL 54Ω Ω 时、差分输出电压为2.3V (典型值)、但 RL = 33.6Ω Ω 时、输出电压为多少?
此外、如果您选择的端子电阻值不是数据表中列出的值、操作是否超出保修期?

(2)通过使 RL 的电阻值小于55Ω Ω、可以减小差分电压差。 SN65HVD3088发送器和接收器之间是否有可能发生错误操作(H、L 错误)?

(3)使用数据表图20所示的电路、在一侧与110Ω Ω 和一侧与55Ω Ω 进行半双工通信是否可行、是否在保证的运行范围内?
他认为 Vcc=5V、传输速率=10Mbps。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    由于驱动器电路的输出电阻不为零、差分输出电压将随着输出电流的增加而降低。  端接电阻越低、输出电流越大、输出电压越低。  可以在数据表的图5中看到这种关系。  SN65HVD3088E 符合 RS-485和 RS-422的要求、这两种要求在54 Ω 总线负载上的最小输出电压分别为1.5V 和100 Ω 总线负载上的最小输出电压分别为2V。  然而、如果降低的输出振幅可被应用接受、此器件能够在更高的负载下运行。

    在使用较低的端接电阻时、需要考虑一些因素:

     -接收器输入灵敏度是固定的,因此当差分信号输出电平较低时,电缆中可能允许的信号损失量将会减少。  这对于覆盖范围很长的应用而言可能是一个问题。

     -当提供更高的输出电流时、驱动器中的功率耗散会增加。  这对于高温应用而言可能是一个问题。

    如果信息不清楚或您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大