This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051H:用较短的传播延迟替换 TJA1051

Guru**** 2581545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937030/tcan1051h-replace-tja1051-with-shorter-propagation-delay

器件型号:TCAN1051H

尊敬的团队:

客户希望  在200ns 内将 TJA1051替换为 TXD 至 RXD

是规格。 我提供了以下正确答案来比较 NXP 的规格。

更好

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、这些是等效规格。  它们均指 ISO 11898-2定义的"环路延迟"参数。  如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大