This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:检查数据表中是否有错误

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126, HD3SS6126EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937074/hd3ss6126-check-for-error-in-datasheet

器件型号:HD3SS6126

你(们)好  

在 HD3SS6126数据表中,引脚3为 NC,引脚9为 SEL。

但在 HD3SS6126EVM 器件参考设计中,引脚3是 SEL 1,引脚9是 SEL 0。

请解释哪一个是正确的。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    数据表正确的引脚3为 NC、引脚9为 SEL。 EVM 旨在适应其他器件型号、但表1确实介绍了 HD3SS6126 EVM 的预期功能。