This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55183:关于和输出引脚(1Y、1Z、2Y、2Z 引脚)的最大额定值

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937146/sn55183-about-maximum-rating-of-and-output-pin-1y-1z-2y-2z-pin

器件型号:SN55183

您好!

您能告诉我 SN55183的与输出引脚(1Y、1Z、2Y、2Z)。
客户在 VCC=5V 的条件下使用此 IC。
在这种情况 下、由于后级电路的上拉电阻、可以向1Y、1Z、2Y、2Z 引脚施加5V 或更高电压。

施加高于 Vcc 的电压是否存在问题?
 1Y、1Z、2Y、2Z 引脚的最大额定值是多少?

此致
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    由于 Y/Z 输出具有连接 GND 和 VCC 的钳位二极管(请参阅数据表第3页上的等效电路原理图)、我建议将电压保持在这些电压轨内(或在其中的300-500mV 以内) 以确保这些二极管不会发生正向偏置。

    此致、
    最大