This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159RGZ OE#39;s 电压低于2.6V。

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/936928/sn65dp159-sn65dp159rgz-oe-s-voltage-is-below-2-6v

器件型号:SN65DP159

尊敬的 David:

我测量 OE 的电压、发现低于2.6V 的电压为2.4V。

但规格表明 VIH 要优于2.6V。

我建议使用仅使用外部0.1uF 电容器的电路。

OE 的电压是否正常?

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该规范中的2.6V 基于驱动 OE 引脚的微控制器。 使用外部电容器和内部上拉电阻器的无源复位电路将正确设置 OE 引脚、但由于内部偏置、其值可能与所示值不同。

    谢谢

    David