This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:VCC 打开时的运行

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937045/tpd4e001-operation-with-vcc-open

器件型号:TPD4E001

尊敬的 TI 团队

我想问一下 TPD4E001。

是否可以在 VCC 打开的情况下使用 TPD4E001?


看一下内部方框图、我认为连接 VCC 引脚是为了保护 VBUS 线路的 ESD。
因此、我认为当 ESD 保护仅应用于连接到 IO1至 IO4的线路时、VCC 引脚可能会断开。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Ottey、

    [报价用户="Y.Ottey"] 是否可以在 VCC 打开的情况下使用 TPD4E001?[/quot]

    [引述 user="Y.Ottey">查看内部方框图、我认为连接 VCC 引脚是为了保护 VBUS 线路的 ESD。
    因此、我认为、当 ESD 保护仅应用于连接到 IO1至 IO4的线路时、VCC 引脚可能会断开。[/quot]

    是的、您可以。 请参见此处(我还复制了下面数据表的这一部分)

    基本上、如果未连接 VCC、则可以允许数据线摆幅更高、因为它将基于二极管的 Vf 加上齐纳钳位二极管从 VCC 引脚到接地的反向击穿。 如果您的系统可以接受这种情况、则可以使用它、否则您可能需要连接 VCC 或选择另一个选项、该选项可将信号线钳制在接近5V 的电压下、而不取决于系统电源。

    如果这回答了您的问题、请按绿色按钮告知我。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最好

    Dimitri