This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:解串器参考时钟问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/936946/ds90ub954-q1evm-deserializer-reference-clock-issue

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

您好!  

我将使用 SER/DES EVM (DS90UB953A/DS90UB954)测试摄像头传感器。  

我将使用 时钟同步模式。  

DS90UB954 EVM 具有外部25MHz 时钟。   但 ALP 信息显示 24MHz、如下所示。  

并  检查 0xA5寄存器(REFCLK_FREQ)。

REF 频率也显示为0x18 (24MHz )。  

我用示波器测量了摄像头传感器板上的参考时钟频率。

它的测量频率为25MHz。

哪个频率值将我的传感器设置为初始化?

最棒的  

Jongpil Chae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jongpil、您好!

    如果在954侧使用25MHz 作为 REFCLK、并且未在953上更改 CLKOUT 配置、则传感器将获得25MHz。

    由于954的内部振荡器的测量频率较高、因此 ALP 上的频率为24MHz、因此不用担心!