This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105L:TLK105L 100Base-TX 合规性测试

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105L, TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/936531/tlk105l-tlk105l-100base-tx-compliance-test

器件型号:TLK105L
主题中讨论的其他器件: TLK105

大家好、

如何将 TLK105L 配置为进行100 Base-TX 合规性测试?
以下脚本适用于 DP 83822。 我应该像这样运行它吗?
合规性测试寄存器(0x0027)是否为默认值?

<www.ti.com/.../snla266.pdf>
第12页
--
A.1 100BASE-TX 标准测试脚本

开始
001F 8000 //软件复位(清除寄存器)
0000 2100//programs DUT to 100BASE-TX 模式
0019 0021 //将 DUT 编程为强制 MDI 模式,将 MDIX 模式设置为4021
001F 4000 //数字复位(不清除寄存器)
结束
--

谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taishi、

    我相信这个 E2E 线程具有 TLK105 100BASE-TX 合规性所需的寄存器写入。 如果您有其他问题、请告诉我!

    谢谢、

    Cecilia