This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:SNLU182

Guru**** 2929220 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/936711/ds280df810-snlu182

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件:DS250DF230

尊敬的戴尔斯:

我计划在 具有 CFP2和 QSF28模块的新设计中将 DS250DF230用作重定时器。

对于28Gbps 信号路径和连接器的补偿插入损耗、我需要使用某种信号调节产品。

在搜索了许多产品之后,我找到 了 DS250DF230 。 但是、正如我从数据表中了解到的、没有可用的寄存器表 和地址。

1-您能否授予对 DS250DF230 编程人员指南(SNLU182)的访问权限?

2 -寄存器中存储了什么类型的默认设置!? 芯片是否正常工作、无需对设置进行额外修改?

如果您能帮助我访问注册表,我将不胜感激。

此致。

Masoud Babaei