This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1510:如何实现极性校正?

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1510, THVD1505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/936779/thvd1510-how-to-implement-the-polarity-correction

器件型号:THVD1510
主题中讨论的其他器件: THVD1505

大家好、团队成员

您能否为 THVD1510极性校正提供一些解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mac 您好、

    您可以考虑以下几种不同的解决方案:

    1:每当检测到不正确的极性时、通过软件反转主机 MCU 中 UART 数据的极性。

    2.在 D 和 R 信号上实施异或门、以便在检测到错误极性时在硬件中手动反转它们的极性。

    使用 THVD1505、这是一款类似于 THVD1510但具有集成自动极性校正功能的收发器。

    此致、
    最大