This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:使用微控制器手动复位 TUSB4020BI

Guru**** 2930670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/936632/tusb4020bi-manual-reset-the-tusb4020bi-with-microcontroller

器件型号:TUSB4020BI

您好!

我想手动操作 GRSTz、并将此引脚连接到微控制器的 GPIO。

在这种情况下是否需要电容器?在这种情况下、我应该使用多少电容? (或者我需要一个电容器吗?)

此外、微控制器在 TUSB4020B 之后启动、因此实际电路通过 FET 连接。

=>请参阅随附的逐项。

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不需要电容、但可用于保持 GPIO 电平稳定、电容仅用于无源复位。 您仍然可以使用1uF 电容器来延长复位时序。