Other Parts Discussed in Thread: TCA9535
主题中讨论的其他器件:TCA9535
默认情况下、GPIO 端口或"PCA9535RGER"配置为输入、并根据应用需求配置为输出。 但是、当输出引脚配置为输出时、默认值为"1"或高电平、因为输出端口寄存器的默认值为"FF"。
但是、在特定应用中、从引脚配置为输出的那一刻起、就需要在引脚上设置默认低电平或"0"。 我们计划实现这一目标的方法是在将端口配置为输出之前、使用"00"对输出端口寄存器进行写操作
当器件引脚被配置为输入时、写入输出端口寄存器是否有可能或者是否有任何限制?